结果:找到"蓝牙AOA uwb 高精度定位 混合部署 解决方案 国内 首家",相关内容1000条
- 2022年疫情常态下适合蓝牙aoa室内智能仓储的广泛应用案例分享2022-05-2209:29·蓝...
- 2022年疫情常态下适合蓝牙aoa室内智能仓储的广泛应用案例分享2022-05-2209:29·蓝牙AOA定位岳毅恒2022年疫情斗争常态化的条件下,适合蓝牙aoa室内精准定位的应用场景思考:智能仓储的广泛应用案例分享核芯物联岳毅恒深圳核芯物联科技有限公司战略合作拓展总监上海人民全力抗击新冠疫情,在全域静态接近2个月的努力下,已经快要迎来胜利的曙光,虽然人员流动暂时未能全面恢复,但是物流的恢复已经日渐明显,最近一家速运公司已经完成了我们第一单上海到深圳的快递,正式宣告我们作为个人,和外界的双向物流通道也已经打通,抗击疫情胜利的大趋势日渐向好!借着向好的趋势,我们一起探讨一下2022年疫情斗争...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 蓝牙aoa 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2022-05-22 21:00:00
- 全网最全面最开放的蓝牙AOA高精度定位行业生态解决方案配套产品及商用案例真实视频合集分享来自深圳核...
- 截至2022.2.1全网最全面最开放的蓝牙AOA高精度定位行业生态解决方案配套产品及商用案例真实视频合集分享来自深圳核芯物联科技原创核芯物联岳毅恒国产蓝牙AOA高精度定位国内开放融合的蓝牙AOA高精度精准融合定位解决方案最全面完善生态伙伴列表更新中2021.11.189大商业场景实际案例分享--追寻蓝牙AOA的星辰大海突进商业市场深圳核芯物联国产蓝牙aoa基站的商业案例进行曲20211113核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案104上海仁微-智慧养老核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案103上海仁微-医疗物联网核芯物联蓝牙AOA生态合作解决方案102济南恒达新-智慧能源核芯物联蓝牙AOA生态合作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙aoa 生态合作 核芯物联 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2022-02-01 11:43:00
- G5NB-1A-E-12VDC替代宏发HF46F-012-HS1用于热水器冰箱空调小家电解决方案
- 继电器是一种自动电器,它适用于远距离接通和分断交、直流小容量控制电路,并在电力驱动系统中供控制、保护及信号转换用。控制继电器的输入量通常是电流、电压等电量,也可以是温度、压力、速度等非电量,输出量则是触点动作时发出的电信号或输出电路的参数变化。继电器的特点是当其输入量的变化达到一定程序时,输出量才会发生阶跃性的变化。G5NB是小型功率继电器,但可以确保10kV的耐冲击电压采用高功率电磁回路,实现高灵敏(200mW)
- 所属专栏: 技术交流 标签: 小家电解决方案 小型继电器 发帖人:Hany 发帖时间:2021-07-02 12:41:00
- 集齐行业方案,召唤生态伙伴,2021IOTE展会核芯物联蓝牙AOA和您一起牛起冲天!
- 各位亲爱的合作伙伴:2021牛气冲天,值此开春之际,核芯物联殷切期望能与各位合作伙伴合力进行更多推广,进一步打开市场。如果您有意推广贵司集成了核芯物联蓝牙AOA高精度定位技术的行业解决方案,我们将会在公众号/手册/展会等平台上合力进行宣传。宣传主要需求的素材如下:1)解决方案PPT/PDF【保留贵司信息】;2)word版本的解决方案;3)方案中涉及到的配置清单excel;4)方案的展示视频;当然不局限上述内容,欢迎提供更多的思路和素材,让更多的客户了解并选择您的解决方案。我们期待2021有更多斩获。上述材料可以发至我司邮箱:media@coreaiot.com,如有疑问亦可直接联系我。wec...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 蓝牙aoa 核芯物联 高精度定位 岳毅恒 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2021-02-18 21:20:00
- 2021.1携手马蹄铁,核芯物联蓝牙AOA高精度定位走出公检法司ToG存量市场,主动追寻ToB商业...
- 2021注定是蓝牙AOA国产化的爆发之年。即使仍然受困于新冠疫情的影响,但是中国的内需市场的扩大注定势不可挡。国人已经淡定的应对各种出行的不便,通过各种方式加快弥补2020给我们带来的无奈。2021年的1月,深圳核芯物联科技就迎来了一个北京的生态新伙伴北京马蹄铁科技有限责任公司,在蓝牙AOA产品竞争日渐激烈的市场上,生态伙伴能够选择我们,也是对我们的巨大认可:让我们坚信当前的道路即使艰辛,方向依然正确:北京马蹄铁科技有限责任公司是一家集产品研发、生产、销售为一体的综合型高新技术企业,公司主要从事零售商使用的电子价签(ESL)、新零售相关产品。长达6年的研发经验,成为行业内新技术研发的佼佼者,...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 蓝牙aoa 高精度定位 商业数据服务 国产化 第一 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2021-01-31 20:48:00
- DW1000人员精准定位方案简单介绍
- 人员精准定位方案简单介绍DW1000IC通过提供准确的位置感知和通信,为实时定位和室内定位系统、基于位置的服务、无线传感器网络和物联网提供了一种新的方法符合IEEE802.15.4-2011UWB基于DecawayDW1000IC的无线收发模块将物体定位在室内10厘米的精度,即使移动速度高达5米/秒;高数据率通信无线传感器网络(WSN)最高可达6.8Mb/s;高达290m的通信范围通过相干接收机技术实现(取决于模式)标签密度高支持短包时长,半径20米内可达11000个;高度免疫多径衰落允许在高衰落环境中进行可靠的通信低功耗允许长时间使用电池操作(取决于模式)体积小允许在RTLS和WSN中实现...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB定位 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-11-28 15:42:00
- 深圳核芯物联蓝牙AOA定位解决方案合作伙伴嘉兴太和国内首家发布uwb&蓝牙AOA混合部署方案
- 深圳核芯物联蓝牙AOA定位解决方案合作伙伴嘉兴太和国内首家发布uwb&蓝牙AOA混合部署方案核芯物联岳毅恒深圳核芯物联科技有限公司战略合作拓展总监目标:解决卫星信号无法覆盖的区域内的定位需求问题背景:移动互联网时代,大部分人80%的时间处于室内/建筑内场景:室内(建筑内)找路、找车、找人、找(小)物品分类:无线通信定位、基站定位、惯导定位等定位技术:WiFi、蓝牙、红外、RFID、ZigBee、超宽带、超声波、惯导等尺有所长、寸有所短。优势互补、各展所长WiFi定位:可以实现复杂的大范围定位,但精度较低,只能达到米级精度。蓝牙定位:体积小、功耗低、易集成、可达数十厘米定位精度,但稳定...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙AOA uwb 高精度定位 混合部署 解决方案 国内 首家 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-09-15 09:29:00
- 核芯物联发布超越蓝牙AOA高精度定位的AOAPlus融合定位弹性部署高性价比解决方案
- 2019年初,蓝牙技术联盟宣布蓝牙5.1引入了新的"寻向"功能,这个功能可检测蓝牙信号的方向,将大幅提高蓝牙定位的精确度,提供更好的位置服务,结束了以往通过RSSI信号强度的方式做低精度指纹定位的历史,为蓝牙技术解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。针对蓝牙室内定位优化出的蓝牙5.1协议,利用AOA/AOD技术极大地提升了室内定位技术的可用性,同时兼具高精度、高并发、低功耗、低成本、高兼容性等特性,为其解决物联网精确定位与导航问题奠定了基础。就连国内的UWB厂家也纷纷开始加入到蓝牙AoA领域的产品开发。更加凸显出蓝牙AOA方案的独特优势。从目前来看,UWB定位系统在室内定位市场中占据一定的...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙aoa定位 高精度定位 AOA定位 融合定位 弹性部署 发帖人:核芯物联岳毅恒 发帖时间:2020-08-25 21:35:00
- LED灯带蓝牙芯片解决方案
- LED灯带LED软灯带是线型照明灯具的一种,可以任意弯曲、折叠、卷绕,可以剪切和延接。LED软灯带的使用寿命长,不易断裂,安全性高,LED灯带特别适用于暗槽照明、楼体轮廓照明、吧台、展示柜等多种场所环境的照明,也可以制作高亮度的艺术灯LED灯带主要是通过不同的功能按键实现对LED等待的操作,操作较为机械,或者集成无线远程模块的LED灯带驱动器,结构复杂稳定性不好高成本等等因素,随着科技的发展,以及蓝牙芯片的广泛应用,新的LED灯带蓝牙芯片解决方案实现更为便捷的控制操作。该方案实现了无极调光,智能渐变,场景模式,智能定时等功能,可以加速品牌商,快速落地灯带产品形态,快速量产,在安全性,便捷性和...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 灯带蓝牙芯片 灯带灯控解决方案 灯条蓝牙芯片解决方案 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-07-21 15:22:00
- UWB技术的精准定位,精确度达到10cm,DW1000芯片也太好用了吧!
- 关于DW1000芯片,很多人都已经很熟悉了。在精准定位这方面DW1000的应用很广泛,例如人在隧道工作时都需要非常精确的做定位。那DW1000是再适合不过了。符合IEEE802.15.4-2011超宽带标准。按照数据手册上应该最小误差在10厘米以内。DW1000的最远传输距离为450米(直视距离,非直视距离为45米)。芯片功耗低,可双向测距和定位,可作为室内定位。单电源电压:2.8V至3.6V数据传输速率:110kbit/s,850kbit/s和6.8Mbit/s;6频段:从3.5GHz至6.5GHz发射功率:-14dBm/-10dBm发射功率密度:<-41.3dBm/MHz支持数据包...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DW1000 UWB精准定位 UWB 发帖人:jiajun7987 发帖时间:2020-06-05 17:41:00
返回